This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:为具有斜率补偿的 CMC 配置斜率和斜坡引脚

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292405/uc1875-sp-configuring-slope-and-ramp-pins-for-cmc-with-slope-comp

器件型号:UC1875-SP

我使用 UC1875-SP 设计 PSFB 转换器。  我要将其配置为具有斜坡补偿的峰值电流模式控制。  请注意、我在输入端使用1:100电流检测变压器电路来检测输入电流遥测。   
为了实现具有 Slope Comp 的 CMC、数据表中 关于 Slope 引脚和 Ramp 引脚的建议如下:

'对于电流模式控制、可通过(1)将斜率引脚接地和(2)使用斜坡引脚来禁用斜坡发生器
PWM 比较器的直接电流检测输入。"

请确认我是否理解正确:

对于(1)、使用0欧姆电阻将斜坡引脚接地。  这将禁用斜坡发生器。
对于(2)、将输入电流检测信号连接至 RAMP 引脚。 此信号是否与馈入 CS+引脚的输入电流检测信号相同(如下图所示、红线)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    您可以这样做以允许进行电流模式控制是正确的。
    但这不会增加斜率补偿。

    您需要自己将其添加到您生成的当前信号之外。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 的澄清。  为了避免必须添加外部电路来支持 CMC 斜率补偿、我将考虑改用电压模式控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错

    谢谢。
    丹尼尔