This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:MTO 计数器中断-快速充电

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292371/bq2000-mto-counter-interruption---fast-charging

器件型号:BQ2000

嗨、团队、

我的一位客户询问以下问题。 请告诉我您的看法

"我还有一个关于电池充电 IC BQ2000的问题:要使快速充电正常工作、TS 引脚 V_TS 上的电压需要处于一定的范围内。 当 V_TS 超出此范围时、快速充电会暂停、而计数器的最长超时 MTO 仍在工作、即一旦快速充电恢复、计数器便会继续计数、直至达到 MTO。

在我们的应用中、我们通过将 V_TS 拉至充电范围之外来定期暂停快速充电。 如果我们在快速充电达到 MTO 之前停止几次、那么这个方案似乎效果很好。 但最近在一个案例中、我们更频繁地使用了快速充电悬架(例如每十分钟一次、采用专为8小时而设计的 MTO)。 由于某种原因、快充停止了大约2小时、比 MTO 短得多。 在这种情况下、我们密切监控了 Vbat 和 V_TS、并且在快速充电停止时没有看到 PVD 效应(Vbat 降低)、也没有看到 V_TS 中的任何异常。

那么、您的团队要问的问题是、频繁的 MTO 计数中断是否会影响 MTO 计数、或者是否有任何机制可以停止快速充电、除了 V_TS 或 BAT 电压超出所需范围之外"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    该器件非常旧、没有设计师可以留问题。 所以,我们必须设法弄清楚自己。  我快速阅读了数据表、并找到了几个需要研究的方面。 当 V_TS 超出范围时、它是> VLTF 还是 VHTF > VTS > VTCO?  如果后者、计时器仍然计数。  LED 是否以1Hz 的频率闪烁?   

    另外、如果器件认为充电的是镍、而不是锂离子、则充电时间为1 MTO、而不是2 MTO。   如果在持续电流充电的情况下定时器超时、bq2000会采用镍化学电池并继续充电完成充电(如果充电完成启用)或涓流维护。  设备可能会混淆镍和锂离子?   

    RC 引脚电压可用于解释充电器的状态。  您的客户在监控 RC 引脚电压的同时是否可以重复"好"和"坏"实验?  应该能够解释发生了什么。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    以下客户回复:

    "谢谢你,谢谢你。" 太糟糕了,没有原来的设计师离开了。 我们知道 RC 引脚可用于指示充电状态。 在本例中、我们可以很肯定地看到快速充电停止、因为充电电流降至零。  在任何情况下、这种条件(计时器持续中断)目前对我们来说都不是很关键。 只是想知道内部电路设计是否预计到这种行为。 顺便说一下、您提到该部件"非常旧"。 您是否有任何功能上可媲美的新器件?"

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我们没有此镍充电器的替代产品。   

    此致、

    杰夫