This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:BQ24038的替代产品

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24038, BQ24032A, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292527/bq24038-replacement-for-bq24038

器件型号:BQ24038
主题中讨论的其他器件: BQ24032ABQ25185

BQ24038目前处于"最晚可采购期限"状态。 我当时正在考虑更换  BQ24032A 充电器、但为什么 您的网页上没有提供 BQ24038 IC 的替代充电器? 它是否也即将停产? 您会建议使用哪个引脚对引脚组合 IC 来替换 BQ24038、或者我是否还应该考虑其他一些选项?

规格说明:目前我们正在使用 充电切断电压为4.2V 的2500mA 锂聚合物电池、并且我们仅使用交流输入(5V 直流电源)为 IC 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jani、

    BQ24032A 是 BQ24038的替代器件。 数据表中通常会提到最精确的替代方案、

    我将查看 BQ24032A 的状态、但如果它没有显示"Last Time Buy"、那就没问题了。 否则、如果您不使用 BQ2403X 系列的双输入特性、我会推荐 BQ25185。  

    此致、

    安东尼·范