This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60401:TPS60401 3级反相电压- quot;三倍- quot;电荷泵问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293314/tps60401-tps60401-3-stage-inverting-voltage-tripling-charge-pump-issues

器件型号:TPS60401
主题中讨论的其他器件:TPS63700

我尝试使用附带的电容器来实现该组件的第三级、但它无法驱动我的电路。  对于电路正在驱动的 40mA、它应该需要10mA 到30/LED 之间的任何值、该值不接近于数据表规定的最大电流输出。 我知道输出阻抗会增大、但在不显示额外信息的情况下、很难弄清第三级的电流限值是什么样的、甚至是需要什么样的 PCB 设计才能确保寄生效应 不会影响问题。 有什么想法为什么这不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    正如我在上一主题中提到的、三级联并不常见、我们尚未对此配置进行测试或表征。

    有效输出阻抗还取决于电路板布局布线及其寄生效应。 可以达到的最大电压取决于此阻抗、应用负载、环境温度等。 因此、我建议检查每一级的电压、并确保器件在每一级正常运行。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两级的工作情况非常好、为我们提供了低于-10V 的电压。 加第三级得到 -0.661V。 您有没有任何替代元件能够通过5V、24V 或36V 为我们提供-12V 至-15V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    可以选择 TPS63700。

    此致、

    费宾