请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 您好!
RND 查找5KW 和10KW 直流-直流解决方案、输入电压:800V/输出电压:28V。
UCC28951是否适合5KW 和10KW? 除 TIDA-020031外、您对此应用有何参考设计吗?
如果不是、您能帮忙建议合适的解决方案吗?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UCC28951应适用于5kW 至10kW 解决方案。
我相信 TIDA-020031发布的3.6kW 是高功率参考设计。
我检查过是参考设计库、但我们没有为您提供的参考设计。
以下链接将带您进入参考设计库搜索引擎。 您输入设计要求 后、工具将发现与您的设计要求接近的设计(如果德州仪器有的话)。
https://www.ti.com/reference-designs/index.html

在以下链接中、有很多针对 UCC28951的设计工具可帮助您完成设计过程。
此致、