请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2003A 我们在其中一个适用于12V 继电器驱动的现有设计中使用 ULN2003ADR、控制器为 ATmega2560、工作电压为5V。 目前、我们计划将控制器更改为在3.3V 下工作的 MGM240。因此、我们需要确认 ULN2003ADR 也将支持3.3V 用于此继电器驱动操作。 请分享建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在其中一个适用于12V 继电器驱动的现有设计中使用 ULN2003ADR、控制器为 ATmega2560、工作电压为5V。 目前、我们计划将控制器更改为在3.3V 下工作的 MGM240。因此、我们需要确认 ULN2003ADR 也将支持3.3V 用于此继电器驱动操作。 请分享建议。