This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:需要外部电池平衡时。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293436/bq77915-when-external-cell-balancing-is-required

器件型号:BQ77915

您好、TI 团队、

我使用外部充电器为 LiFePo4电池充电。 充电器规格14.6V、充电电流2.1A。

我需要外部电芯平衡还是内部电芯平衡? 请确认。

谢谢!

此致、

-Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    我认为这个问题已经在上一主题中得到了解答。 (链接)

    此致、

    马克斯·韦博肯