This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:GPO 输出值与公式不一致

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290074/ucd9090-q1-gpo-output-value-not-coherent-with-equations

器件型号:UCD9090-Q1

您好!

我们已经与 

在 TMS_GPIO21输出引脚的方程(通过 FAE Franziskus Hillreiner 发送原理图上的 HWRST_Ni)上、该设计遇到了一个非常奇怪的问题。

GPIO 的配置如下:

除了 FB_LBK_HWRST_N 之外的所有信号都是高电平有效输入。

我们已使用示波器在电路板上进行了检查、除了 FB_LBK_HWRST_N 外、所有输入均为低电平。 不过、我们希望 HWRST_Ni 在电路板级处于高电平、而它处于低电平。

我们通过 Fusion Digital Power 设计器中的监控任务确认了这些级别。

这毫无意义。

我们在一些测试后会遇到此行为、这些测试导致 FB_LBK_HWRST_N 在 高电平和低电平之间切换(由于 MON 输入上生成了 UV)、同时 DIS_RESET_GEN 为低电平以确保在这些测试期间 HWRST_Ni 未设置、 当我们在 FB_LBK_HWRST_N 为高电平后、在至少40ms 内将 DIS_RESET_GEN 设置回高电平状态时。

我们每次都不会遇到这种行为、我们无法确定发生模式、而是发生在我们电路板的两个 UCD9090-Q1上。

您看到了什么我们可能会出错吗?

此致、

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否共享项目文件?

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    我想您已经有了项目文件、它是由 Franziskus 以及 Juy 附带的原理图发送给您的。

    "你怎么知道的?

    此致、

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我收到了7月,是正确的文件?

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以为这不是最后一个版本。

    我会在周一把它发送给 Franziskus、这样他就可以把它转递给您。

    此致、

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    当然、我会在收到它后进行检查。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    最后、我将其附在这里。

    此致、

    克莱门特

    e2e.ti.com/.../project.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您提供该文件。 我明天会审查并作出回应。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    问题是 Pin24 GPIO15不能配置为第6个 GPI。 您必须更换它。

    这些低延迟 GPI 的一般规则是、不能根据下面列出的数字(1-8)来分配这些 GPI。  

    例如:GPIO1不能被第一个 GPI 配置。  GPIO17不能配置为第八个 GPI

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    文档中的信息在哪里?

    这是否意味着 GPIO 状态变化未被考虑在内、因为它的延迟很低?

    此外,我们只有#7 GPI ,所以我们不能交换它,使它高于1-8工作吗?

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    当 GPI 配置为低延迟 GPI 时、GPI 的状态可能有误。  

    您需要做的就是不要将 GPIO15配置为第6个 GPI。 您可以配置第1、第2。 7th. 但不是第六。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    啊啊啊啊, 明白了。 我们将尝试。

    如果是这种情况、我建议您在软件中实施警告。

    此致、

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、  

    我们将6号转换为7号、确保在变化后方程正确、现在行为 更加不稳定。

    GPIO15的状态 似乎不再 对 GPO #5公式的输出结果有任何影响...

    此致、

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是不可能的。

    您可能需要仔细检查 LGPO 设置、还必须对板进行下电上电以使新设置生效。  

    请发送新文件。

    请确保文件拥有正确的名称。 上一个文件没有名称、很难理解

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    你说双 LGPO 设置是什么意思?

    我将在星期五回复您。

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我的意思是仔细检查您的 LGPO 设置以确保设置正确的 GPI。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题是工作变更后另一个职能部门产生的副作用。

    您的建议确实解决了我们的问题。

    还有一个问题,您的技术文档中的约束/问题记录在哪里?

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的反馈。 对将来的版本采取行动。

    此致

    颐和