This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464A:LED 驱动器

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464, LM3463
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293177/lm3464a-led-driver

器件型号:LM3464A
主题中讨论的其他器件:LM3463、LM3464

您好!

根据95V 的最大输入电压、我将仅将此器件用于22个 LED 串联的一个 LED 灯串、电压最高为82.5V。

我有一些问题:

1.如果我只使用一个频道而不使用其余的频道(保持打开其他3个频道),在这种情况下会有什么问题?  

2.效率会是多少?

3.您推荐这部分吗? 这显然并不是什么新鲜事、芯片也相当大!

4.这款芯片有什么替代方案吗?

我找到了另一个器件(LM3463)、该器件具有6个通道。 上述问题的答案对于此器件也是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhad:

    1.不会有任何问题。

    2.理论上  由于具有"动态余量控制"特性,其效率将高于正常线性 LED 驱动器。

    3.如果可以确保输入电压始终高于 LED 电压(82.5V),则可以使用此部件。

    4. LM3464是输入电压范围为12V-80V 的另一选择。 但它不符合您的要求。

    上面的答案1、2、3也适用于 LM3463。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢  

    只需回答最后一个问题、我们就可以关闭这个 TT。

    1. LED 的最小输出电压是多少。

    2.这颗芯片的封装相当大、有没有更小的尺寸呢?

    3.市场供应情况如何?

    4.此零件在市场上可供使用多久后才会过时?

    5.是否为这个部件提供了能够模拟此部件的 SPICE 模型?

    提前感谢、

    法拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhad:

    不用客气。

    1、这取决于您的输入电压。 输入电压=余量电压+ LED 电压。

    2.抱歉,没有。

    3.它现在处于活动状态。

    4.目前我们没有任何计划 使其过时。

    5.对不起,没有。

    此致、
    周老师