This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767EVM-014:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV767EVM-014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282703/tlv767evm-014-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TLV767EVM-014

您好

请您能否提供 TLV767EVM-014的 CE/EU 符合性声明 

产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们浏览了数据库、但找不到显示 CE 符合性声明的文档。 我们认为、由于我们对 EVM 内详细和严格的合规性审查的关注、这已经通过、但由于缺少文档、我们无法保证。  

    话虽如此、multipackageEVM-823可由该器件进行填充、并具有 DOC 证书。 这是一个很好的替代解决方案、具有支持文档。

    MULTIPKGLDOEVM-823评估板| TI.com

    如果您需要其他方面的帮助、请告诉我。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    感谢您分享的文档、但我真的很抱歉、这没用。

    我必须解释提出这一请求的原因:
    以其商业名称销售的制造商/实体有义务为其申请 CE 的所有产品起草 CE/EU 符合性声明(并使其在上次销售后10年内保持最新状态并记录在案)。 [CE 指令规定的义务]

    向欧盟销售的带有 CE 标志的产品的进口商有义务在其记录中保留一份 CE/EU 符合性声明的副本(并在最后一次销售后保存10年)。

    由于 T.I.对产品应用 CE、他们必须起草 CE/EU 符合性声明。

    我们 Mouser 拥有  TLV767EVM-014库存 、在向 EU 销售产品时、我们是进口代理商、我们必须在文件中提供 CE/EU 符合性声明的副本。

    请通过提供  TLV767EVM-014的 CE/EU 符合性声明来支持和解决此合规性差距   

    提前感谢您、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我了解情况、并就这一问题与高层管理人员进行了沟通。 这不是我们一整天都能解决的问题、至少需要几周时间才能解决这个问题。  

    我希望我们能够为您提供此文档、请给我们一些时间来解决此问题、我们会为您提供支持文档。 我理解慕斯必须遵守的规定。 我们将尝试找到该问题的解决方案。

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    请问您有这方面的更新吗?

    该产品目前已被 T 标记为 CE。 我、简而言之、只有两种可能的情况:

    #1:产品符合 CE 标准、TI 有法律义务起草 CE/EU 符合性声明

    或者;

    #2:通过此调查,我们发现此产品不符合 CE 标准,且 T.I.不能起草 CE/EU 声明。 如果是这种情况、我们需要知道我们将限制产品进一步投放到欧盟市场、但在本例中、T.I.也必须停止对本电路板应用 CE 标志。

    请告知我们处于哪种情况。

    我期待您的回答、

    谢谢!
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    让我与我的团队交谈、并为您提供该问题的答案。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我已经联系了此 EVM 的规划人员、以获得更清晰的答案。 我会在收到一个回复后立即回复。 我将使该主题保持打开状态以继续对话。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    好的、我等待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    希望一切顺利。 很抱歉耽误我的时间、此 EVM 的计划人休假、下周还会回来。 我想问她,以防她有我们在我们结束时看不到的文件。 请给我们一些时间、我将保持该话题打开、以便当她回来时、我可以从她那里获得正确的答案、并且希望能够清除这种情况。 祝您今天过得愉快。   

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chis:

    我只是想为您提供获取 DOC 所需文档的快速更新。 我会在收到回复时更新您的信息。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    好的、感谢您提供的信息。 我会等你回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    刚刚收到一封电子邮件,他们说给他们1-2周。 我向您承诺、我们将努力为您获取该文档。

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我要报告的好消息是、我们实际上拥有这份文件。 我已经将它连接到线程上。 如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    乔什·纳查西

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_TLV767EVM_2D00_014_5F00_20231116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    非常感谢您的帮助。 这就解决了问题。

    克里斯