This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:未发生 BQ25050电池充电终止事件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25050, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292910/bq25050-bq25050-battery-charge-termination-event-is-not-occurring

器件型号:BQ25050
主题中讨论的其他器件: BQ25185

您好!

我在新设计中使用的是 BQ25050、其#CNTRL 引脚保持悬空(我可以使用285mA 的默认电流) 、#CHG 引脚连接到 LED 以指示充电状态。  

 附了原理图以供参考。   

连接5V USB VBUS 电压后、可以注意到280mA 会发生快速充电、但即使 Ichg 电流低于285mA 的7.5%、也不会发生终止。  

我用电流表进行测量,并注意到经过长时间(约9-10小时)后, ICHG =appx 1mA ,但仍有#CHG 引脚低电平。  

通过 P-MOS 连接到#CHG 引脚的 LED 仍在 ICHG = 1mA 的情况下亮起。 据了解,永远不会发生终止。   

您能检查一下电路并提供解决方案建议吗?  

此致

巴黎圣日

尔曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E。 帮助进行故障排除的一些事项。

    在经过这么长时间的时间之后、您是否可以查看电池电压? 测量电池上的电压并尽可能靠近 BAT 引脚的电压?

    您是否有任何负载连接到 OUT 引脚、还是电池是唯一连接到 IC OUT 的器件?

    为了帮助确定电流是多少、请将 IMON R8上的电阻器替换为1K Ω 电阻器、然后测量 IMON 上的电压?  

    如果您正在进行新设计、可选用 BQ25185、该器件可帮助您节省外部 FET 的成本。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    经过上述的长时间充电后、电池电压为4.19V (在电池附近测量)。  

    此外、电池是唯一连接到 IC 输出端的器件。  

    请告诉我、 285mA 的默认充电电流的终止电流是多少?  

    为什么#CHG STAT 引脚在1mA 充电电流下处于低电平、以及为何未发生终止?  

    此致

    PSG4