This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:Cellcurr1和 Cellcurr2值不同

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293400/bq28z610-r1-cellcurr1-and-cellcurr2-value-are-different

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

您好、先生/女士:

请参阅我们的日志文件。

关于 Cellcurr1和 Cellcurr2、我们有一个问题。

我看到 BQ28z610-R1只有一个电流测量输入、而且我们的电池为串联类型、 Cellcurr1和 Cellcurr2 valuse 为何不同?

您能为我们解释一下吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../cell-imbalance-test-small-than-100mV_5F00_20cycle-_2800_20231031_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    对于 bq28z610、引脚 VC1和 VC2将对每个电池进行连续的电压和电流测量、因此您的日志文件上的 CellCurr1和 CellCurr2的值非常相似、但并不总是完全相同的。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺