This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:TPS65150-Q1控制引脚不工作。 请检查 TPS65150-Q1电路

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293138/tps65150-q1-tps65150-q1-ctrl-pin-do-not-work-please-check-tps65150-q1-circuit

器件型号:TPS65150-Q1

大家好、我是 Luis

我有关于 TPS65150-Q1的问题。

我尝试 通过 CTRL 引脚(引脚13)来控制 TPS65150-Q1。 但 TPS65150-Q1的输出始终为4.6V。

那么、您会喜欢查看我的 TPS65150-Q1电路吗?  

I Attach TPS65150-Q1电路和示波器波形(1:Ctrl、2:4V6 ELVDD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    CTRL 信号用于栅极电压整形、因此 VGH 是相关输出轨、而不是 ELVDD。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、~那么我需要控制4.6_ELVDD 的开/关。 如何控制电压???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 IC 没有 EN 引脚、因此您需要关闭器件电源、关闭 ELVDD。

    Br

    帕特里克