This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 主题:有关 HDMI 与以太网供电设备连接的咨询。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292708/subject-inquiry-regarding-hdmi-connection-with-power-over-ethernet-device

主题中讨论的其他器件:TPS23734、TPS23731
大家好!
 

我们正在设计一个由 POE 提供支持的新项目。 它有一个主机 HDMI 连接器、而外部 HDMI 监视器必须通过该连接器与电路板连接、如下图所示。 TI 能否证实这是正确的方法?

如果没有、您能否建议我们正确的 将 HDMI 显示器与我们的系统集成?

     
                               系统输出线路:

 
 
感谢您考虑我们的咨询。
此致、
萨基维尔 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨基维尔 B

    这与这个 e2e 线程 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1292557/subject-inquiry-regarding-hdmi-isolation-chip-for-power-over-ethernet-poe 到非 poe 器件集成的查询是否相同? 如果是这种情况、我将关闭该线程、有人将对另一个线程提供响应。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    单独考虑此查询、  

    我们需要了解是否可以将外部供电设备与我们的 POE 设备连接?  在这里、我们计划不使用 TI 稳压器以外的任何隔离器。

    谢谢。

    萨基维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    是的、从 PoE 的角度来看、您的系统架构是可行的。 注入器会向以太网线路添加直流电源、然后这些线路将用于连接到您的 PCB 板。 RJ45上有一个数据变压器、其中将使用中心抽头来拉 PoE 的直流电源。 然后、在您的 PCB 设计中、您将需要 PoE 有源器件(PD)、以便接收负载并将电压转换为系统所需的电压电平。

    这里需要多少功率?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的支持、

    我们的关注点是将外部 HDMI 监视器与由 POE 供电的系统连接起来。 我们认为、如果两个接地端(POE 接地和外部直流接地)混合在一起、那么可能会产生微小的电势差、并且电流会流入其中、从而导致 HDMI 监视器或连接到载板的其他器件受损。 您能否检查并确认我们的理解是否正确、或者是否不会像我们所假设的那样发生?

    是否建议使用 PoE 供电设备连接外部供电设备(如 HDMI 显示器、Micro B USB、GPIO 接头中的 GPIO ),而不进行隔离?

    我们的系统需要20瓦的功率、我们即将在标准 POE 喷射器中使用、  

    谢谢。
    萨基维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthivel:

    使用 PoE、您的系统要求将需要隔离式直流/直流转换器、我们的 PD 产品具有集成式 PWM、可实现优化的直流/直流拓扑控制。  

    对于30W 范围、我们有一些器件、例如 TPS23731和 TPS23734、它们是4类 BT 标准器件、分别针对反激式和 ACF 拓扑进行了优化。

    此致、  

    布兰登