This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:具有外部栅极驱动器的 LM5170

Guru**** 2434950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, PMP21943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288992/lm5170-q1-lm5170-with-external-gate-driver

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170PMP21943

您好!

我想 将外部栅极驱动器添加到 LM5170、以便在以下方面实现降压转换器:

  •  输入电压40VDC t0 250VDC。
  • 输出电压31VDC。
  • 输出功率为1500瓦。
  • 99%的高效率。

如何将外部栅极驱动器连接到 LM5170?

请建议 MOSFET。

输入交流发电机采用三角接线时,输入和输出之间是否必须增加隔离?

请解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊兰、您好!

      有关外部栅极驱动器、请访问 e2e.ti.com/.../lm5170-q1-lm5170-q1-external-gate-driver-ucc27712dr。

    您应该使用 GaN 或 SiC FET、因为高压 Si FET 具有不良的体二极管。

    我们对您的系统了解甚少、无法提供任何有关隔离的建议。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    我想修改演示板 https://www.ti.com/tool/PMP21943

    目标是实施  

    •  输入电压40VDC t0 250VDC。
    • 输出电压31VDC。
    • 输出功率为1500瓦。

    请建议。  

    谢谢!  

    伊兰·马祖兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊兰、您好!

    我认为由于 Si 的限制、您必须使用 GaN 或 SiC。

     由于不同的栅极要求、很难用 GaN 或 SiC 直接替换 PMP21943中的 Si MOS。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    如果输入电压 MAX 为165VDC。

    • 输入电压40VDC t0 165VDC。
    • 输出电压31VDC。
    • 输出功率为1500瓦。

    我想修改演示板 https://www.ti.com/tool/PMP21943 而不更改栅极驱动器

    请建议。  

    谢谢!  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊兰、您好!

    我们会提供一些反馈给您。

    谢谢、此致、
    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊兰、您好!

    这是一个很大的变化。 您可以向 loacl FAE 寻求帮助。

    此致、

    冯志