This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:外部使用 TPS56528DDAR 的7.0V 1A 电源

Guru**** 2814115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293322/tps56528-using-tps56528ddar-for-7-0v-1a-power-supply-for-outside-use

器件型号:TPS56528

您好!

我们考虑在外部环境中使用 TPS56528DDAR。 输出将为6.0V 至7.0V (不同情况)。 我在该器件的 Vout = 7.0V 和 Iout = 4.0A 条件下进行了仿真、结果看起来一切正常。

但数据表中没有规格、Vout 最大值为7.0V、Vout 最大值仅针对 VREG 为5.7V 而定义(或许我漏掉了某个值)。

仿真是否正常以及数据表是否缺少某些内容或仿真对于此设置是否无效?

谢谢!

ROK V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ROK

    请参阅此处、它可以支持7Vout、通常 EC 表中未显示 Vout 的规格。 Vreg 是内部逻辑电源、而不是 Vout、谢谢!