This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:TLC6984、LP5890、LP5891:通道膝点电压

Guru**** 2814935 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5890, LP5891, TLC6983, TLC6984

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292343/tlc6983-tlc6984-lp5890-lp5891-channel-knee-voltage

器件型号:TLC6983
主题中讨论的其他器件: TLC6984、LP5890、LP5891

TLC6983、 TLC6984、LP5890、LP5891:

V.knee 是如何定义的?


在数据表中、最大拐点电压报告为:

V.kin.max
V.cc = 2.8 [V]
@ I.channel = 10 [mA]
=
0.30 [V]

V.kin.max
V.cc = 2.8 [V]
@ I.channel = 15 [mA]
=
0.37[V]

V.kin.max
V.cc = 2.8 [V]
@ I.channel = 20 [mA]
=
0.41 [V]

•请注意、V.knee 随 I.channel 增大。

但是,数据表中包含的图形与此冲突:

此处:

•I.channel = 20[mA]根本未描述
(图7-3中也没有显示 Vcc = 5 [V])

•I.channel = 10 [mA] 无法在没有 V.diff≥ 0.5 [V]>> 0.30 [V]的情况下实现
•I.channel = 15
 [mA] 无法在没有 V.diff≥ 0.6 [V]>> 0.37 [V]的情况下实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    拐点电压指电流源到输出目标电压的最小电压。  

    当您将电流设置为目标值时、"通道电流与(VLED-Vchannel)电压间的关系"图将显示、如果电流源(VLED-Vchannel)的余量不足够、则电流源无法输出目标电流。 除非余量大于膝点电压、否则通道可以 输出目标电流。

    Br

    徐默奈