This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:TPSM82901和 TPSM82903之间的差异

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903, TPSM82901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293428/tpsm82901-difference-between-tpsm82901-and-tpsm82903

器件型号:TPSM82901
主题中讨论的其他器件:TPSM82903

您好、除了  TPSM82901的限制为1A 外、 TPSM82901和 TPSM82903之间有何差异? 效率曲线似乎相似、高达1A。 此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电流限制在之间不同、并且它们符合其建议的电流额定值、因此901符合1A、902适用于2A、903适用于3A。 因此、1A 无法用于额定值的更高值。  

    谢谢  

    Tahar