This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:大约3.3V 逻辑电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293157/bq25792-about-3-3v-logic-voltage

器件型号:BQ25792

BCP 团队、您好、

我的客户询问 /QON、/CE、/INT、SCL、SDA 是否支持3.3V 逻辑电平。

您可以看到、数据表上仅提供1.8V 电压的示例。

我们是否有3.3V 的特征数据?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    /CE、/INT、SCL 和 SDA 功能、具有1.8V- 3.3V 逻辑电平。  /QON 在内部上拉、仅在拉至低电平时工作。

    此致、

    杰夫