This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792设计的一些相关问题

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293000/bq25792-some-concerns-about-the-design-of-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ24725

大家好!

1.在没有任何外部电源的情况下、是否可以通过 BQ25792向 SYS 提供电池电源? 如果是、需要进行哪些设置?

2. BQ25792是否可以在没有任何外部电源且只依靠电池的情况下正常工作?
我以前使用过 BQ24725、但它似乎行不通。 I2C 无法读取它。

3.我希望能够检测是否有外部电源插座。 我可以读取 VBUS_Present_STAT 的状态以了解吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    关于1、是的。  默认情况下会发生这种情况。  无需更改设置。

    关于2、是的。 I2C 寄存器仅由电池供电运行。

    关于3、是的。

    此致、

    杰夫