This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:关于 bqstudio 的奎斯特 BQ76952EVM 数据图表

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289950/bq76952evm-quesion-bq76952evm-about-bqstudio-data-graph

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
你好,Max:) 

感谢您的回复。

我明白了。

>您好,手表,

>我相信,数据图仅限于6个变量,然而,你可以 用记录函数记录所有基本参数的日志,然后创建一个图形。


但我想实时观看所有电池 V。
由于电池 V
在充电期间不断变化、因此有必要以图形形式进行检查、以避免危险。
我能看到至少8个吗?

阿沃琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avocat、

    我刚刚对此进行了测试、bqStudio 创建的日志会立即生成、并在数据可用时立即更新新的数据行。 因此、您可以创建自定义脚本、例如在 Python 中、在文件更新新数据时绘制日志数据的图形。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max!  

    谢谢你的答复,我理解。

    顺便说一下...您是否能够创建自定义脚本?

    我期待着你的友好答复。

    阿沃琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avocat、

    遗憾的是、除了产品页面上提供的示例微控制器代码外、我们不会创建定制软件。

    此致、

    马克斯·韦博肯