This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2221-SEP:TPS7H2221-SEP

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2221-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292970/tps7h2221-sep-tps7h2221-sep

器件型号:TPS7H2221-SEP

当输入电压为5.45V 时、我们是否可以使用 TPS7H2221-SEP?

 TPS7H2221-SEP 的最大电压为6V。  

如果我们应用降额规则、我们可以使用此开关、直至+5.4V。  

-线性稳压器= Vin * 90%

我们是否应该根据 ECSS 标准考虑降额规则?

-线性稳压器= Vin * 90%

EST-30-11C 修订版2:降额–ECSS-Q-ST 组件(2021年6月23日)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7H2221的建议输入电压范围为1.6 - 5.5V。由于您所需的输入电压为5.45V、它处于建议输入电压范围内、因此我认为您所需的 VIN 没有问题。

    谢谢。

    安迪