This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:Valmet - EN 引脚

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291153/tps1641-valmet---en-pin

器件型号:TPS1641
  1. 从数据表上的图像可以看出、EN 引脚在内部上拉。  EN/SHDN 输入的规格似乎表明最大泄漏电流为10uA (上拉)、并且如果保持开路、引脚将接近4.9V。  但是、对引脚的说明(我至少可以找到)都没有明确说明可以将引脚保持悬空。  我要将器件用作电路板的输入、并且要在上电时自动启用它。  可以保持悬空吗?  如果悬空、是否需要添加外部电容器以防止辐射噪声引起关断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、可以将其保持断开状态。 保持断开将启用器件。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为我应该在 EN 引脚上添加一个1000pF 电容器来防止外部噪声导致电子保险丝被意外禁用吗?  例如、我通常会在 MCU 的复位引脚上放置一个1000pF 至0.1uF 的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    没关系。

    此致

    G·库纳尔