This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池平衡电路

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293319/bq77915-cell-balancing-circuit

器件型号:BQ77915

您好、TI 团队、

需要电池平衡电路值支持。 外部充电器的最大充电电流为2.1A。

1.请参考以下原理图、我使用的 Rini = 1.5K、Cini = 0.1uF。  我可以使用 这些值吗?

2.为保护静电 放电,我用的是 TVS 二极管(产品型号:VLIN1616-02G-E3-18 ),而不是电容器。

我的电池组最大电压为14.6V。 我使用了工作值为16V 的 TVS 二极管。  

谢谢!

此致、

拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    一些评论:

    • R2的建议值为1k。


    • 使用内部电池平衡时、输入电阻器的建议值为33欧姆。

      使用1.5k、您将几乎看不到平衡电流。 (3.2V/(1.5k+1.5k+12)=~Ω 1mA),内部 FET 电阻的典型值为12欧姆。
      请记住、一节电池的绝对最大平衡电流为50mA、因此可以用于3.2V 电池的绝对最小电阻值为~26欧姆。  
      (3.2V/(26+26+12)= 50mA)

    • 使用内部电池平衡时、输入滤波电容器的建议值为1uF。
    • TVS 二极管应该可以使用。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Verboncoeur:

    感谢您发送电子邮件。

    我还有几个问题。

    1.我使用外部充电器为 LiFePo4电池充电。 充电器规格14.6V、充电电流2.1A。 我需要外部电芯平衡还是内部电芯平衡? 请确认。

    2.何时进行电池平衡 ? 连接充电器时或取下充电器后。

    此致、

    -Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    1.所需的平衡电流由最终应用决定。 如果您的应用需要超过50mA 的平衡电流、则需要实现外部平衡电路。 本主题更详细地介绍了(适用于不同的器件、但前提是相同的): (+) BQ79606-Q1:如何选择电池平衡电流? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    2.我建议观看此视频、该视频介绍了 bq77915电池平衡算法的工作原理: https://www.ti.com/video/5976525922001。

    此致、

    马克斯·韦博肯