This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:在 FB 至 GND 短路故障下运行

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292374/tps7a90-operation-under-fb-to-gnd-short-failure

器件型号:TPS7A90

大家好、

您能告诉我 TPS7A9001在 FB 至 GND 短路故障下的工作原理吗?
我的客户告诉我、该器件需要通过相邻引脚短路测试、可确保在相邻引脚短路的情况下不会发生灾难性故障。

我的客户担心 FB 至 GND 短路情况。
您能告诉我该器件将如何在 FB 至 GND 短路条件下运行吗?

它是否会触发内部电流限制、然后最终触发过热保护?
您是否有任何想法以避免在这种情况下输出过压(5V-Vdo)?
输入电压为5V、输出电压为3.3V。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    FB 至 GND 短路将导致输入电压传递到输出端。 我见过客户在输出端使用齐纳二极管(例如3.3V 输出时使用3.6V 或4.2V 击穿电压)来帮助解决此类问题。 在这种情况下、将钳制电源电压以避免过压、然后 TPS7A90仍会限制该电流。  

    此致、

    尼克