This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:外部部件选择

Guru**** 2583245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291287/lm62460-external-parts-selection

器件型号:LM62460
主题中讨论的其他器件: LMR51450

我的应用:

1) 1)输入电压:20V~24V

2) 2)输出电压:7V~18V、将通过使用电位器来设置反馈电阻分压器来更改。  输出电压将根据 MCU 控制电位器而变化。

3) 3)输出电流:100uA ~ 5A。

电感器选择:

根据数据表第9.2.2.3节"公式5"、可计算得出该值= 1.9uH。

问题:这是根据最大电流计算得出的。 它在100uA 轻负载下是否可以正常工作?

CFF 电容器选择:

它可以根据 WEBENCH、根据不同的输出电压提供不同的值。

那么、如何为我的应用选择通用的灵活输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此应用用于动态输出电压系统、因此最好将其设计为在系统中最低输出电压调节时出现的最坏情况输出电容。

    在本例中、请为7Vout 设计输出电容、它也可以为18Vout 工作。  

    我还建议不要确定前馈网络、因为输出电容的范围非常大。 CFF/RFF 通常用于针对一个特定的输出电压来获得 PM 的改进、但是在这个情况下、它有可能影响在7V-18V 宽输出电压范围情况下的环路响应。  

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、电感器选型有什么问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、对于我的应用、对比 LM62460和 LMR51450、您的最佳建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器选择基于器件的直流电流额定值进行计算。 对于 LM62460、IOUT_MAX 为6A。  

    电感器将用于您的应用的输出电流范围是的。

    对于性能、我会选择 LM62460。 考虑到成本、我会选择 LMR51450。  

    此致、

    吉米