This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:LiSOCl2电池的化学成分曲线

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292361/bq35100-chemistry-profile-for-lisocl2-battery

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO、、 EV2400

您好!

我们正在尝试将该产品用于当前化学物质数据库(v1059)中没有的 Fanso LiSOCl2电池。

我无法弄清楚如何使用 GPCCHEM 来查找等效电池、因为应用手册 SLVA725A 没有介绍原电池的过程、仅介绍可充电电池。  此外、可充电电池的工艺描述了对电池进行完全放电、但我们的原电池容量非常大、最大放电率非常低、因此需要很多天时间才能放电。  这是检查兼容蓄电池的正确程序吗?

此外、当我们将 GPC 评估模块连接到 EV2400评估套件时、bqStudio 中不会显示"BQ35100"封装器选项。  我们是否需要使用其他评估模块来访问 GPC 封装器选项?  是否有应用手册介绍了如何使用 GPC bqStudio 的"bqPackager"选项?

如果没有匹配的化学成分、将电池添加到化学数据库的过程和时间安排是怎样的?

谢谢。

Duane.