This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用 UCC28070时的奇怪电流波形

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292284/ucc28070-strange-current-waveforms-while-using-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28180

尊敬的先生、我将 UCC28070 IC 用于交错式升压 PFC。 我有一些奇怪的电流波形。 请告诉 我我在哪里做错了。  

电感器电流波形:

输入电流:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaqib、  

    红色波形(后面是黄色迹线)看起来基本上是正常的、但包络显示出一些失真。  
    这主要是由于升压电感器中的电流不连续。  在采集这些波形的线路和负载条件下、电感器中没有 CCM、只有 DCM 并导致失真。

    如果蓝色波形实际上是交流线路输入电流、则显示了所有开关。  这意味着二极管桥后面没有 Cin 电容器、二极管桥前面没有 EMI 滤波器。   所有电感器开关电流都是直接从交流线路中汲取的。     

    我查看了 UCC28070数据表、找到了这些组件的示例图、但我很惊讶没有找到任何组件。  所有系统级原理图都删除了这些元件、以简化这些图重点介绍控制器元件。  但 Cin 和 EMI 滤波器仍然是实际 PFC 转换器的必要组件。  
    我已复制 UCC28180 PFC 应用图中的一个片段来显示这些器件:  

      

    显然、 UCC28070数据表的作者使所有原理图变得有点简单、并假定"每个人都知道"这些组件是设计的一部分。  请注意、即使所示的 EMI 滤波器结构 对于非常高的功率等级也可能过于简单。
    还要注意的是、UCC28070并不涉及针对这些组件的设计过程、但是 UCC28180数据表确实具有用于在其数据表第26页上找到 Cin 值的等式: https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28180

    此致、
    乌尔里希