主题中讨论的其他器件: BQ25185
您好!
我在新设计中使用的是 BQ25050、其#CNTRL 引脚保持悬空(我可以使用285mA 的默认电流) 、#CHG 引脚连接到 LED 以指示充电状态。
附了原理图以供参考。
连接5V USB VBUS 电压后、可以注意到280mA 会发生快速充电、但即使 Ichg 电流低于285mA 的7.5%、也不会发生终止。
我用电流表进行测量,并注意到经过长时间(约9-10小时)后, ICHG =appx 1mA ,但仍有#CHG 引脚低电平。
通过 P-MOS 连接到#CHG 引脚的 LED 仍在 ICHG = 1mA 的情况下亮起。 据了解,永远不会发生终止。
您能检查一下电路并提供解决方案建议吗?
此致
巴黎圣日