主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 、EV2400、 BQ40Z50
尊敬的 TI:
我有一个使用 bq40z50-R2的设计。 它一直运行良好、但突然我们发现 EV2400和 bqStudio 无法自动检测电池组。
我注意到时钟线上的电压很低。 大约0.5V、而这是数据线路上的预期3.2V。
对问题可能是什么有任何想法?
即使是在之前正常通信的电池组上、我也会从设备收到"否"确认。
谢谢。
凯文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我有一个使用 bq40z50-R2的设计。 它一直运行良好、但突然我们发现 EV2400和 bqStudio 无法自动检测电池组。
我注意到时钟线上的电压很低。 大约0.5V、而这是数据线路上的预期3.2V。
对问题可能是什么有任何想法?
即使是在之前正常通信的电池组上、我也会从设备收到"否"确认。
谢谢。
凯文
尊敬的 Anthony:
我无法使用示波器捕获任何时钟数据、因为我无法与 bqStudio 建立任何通信。
由于时钟线卡在0.5V 的低电平、bqStudio 无法自动检测 bq40z50-R2、因此在时钟线上没有任何价值。
选择合适的目标器件会打开 bqStudio、但会出现"No Acknowledge from Device (器件未确认)"错误。
旧的 EV2300运行正常、因此我现在将继续该操作。
我想知道 EV2400是否存在与通过 SMB 进行的通信相关的任何已知问题。
在 i2c 线路上一切似乎都很好。
此外、EV2400模块已更新为最新固件(版本0.32)。
此致、
凯文