This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2和 EV2400时钟线为低电平

Guru**** 2556360 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291805/bq40z50-r2-bq40z50-r2-and-ev2400-clock-line-low

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、EV2400、 BQ40Z50

尊敬的 TI:

我有一个使用 bq40z50-R2的设计。  它一直运行良好、但突然我们发现  EV2400和 bqStudio 无法自动检测电池组。

我注意到时钟线上的电压很低。  大约0.5V、而这是数据线路上的预期3.2V。

对问题可能是什么有任何想法?

即使是在之前正常通信的电池组上、我也会从设备收到"否"确认。

谢谢。

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些附加说明:

    低电压仅在 SMB 时钟线上提供。  我在 I2C 时钟线上具有良好的电压(3.2V)。

    此外、这些是我在使用 bq40z50-R2进行连接后在 EV2400上看到的电压。

    我使用旧的 EV2300模块、它运行正常。

    我似乎 EV2400可能损坏了。

    感谢您对此提供任何反馈或想法。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    bqStudio 将无法识别 bq40z50、除非它被唤醒。 您能否确认该设计能够成功唤醒器件?

    关于时钟线路情况、您是否可以发送这种情况的示波器捕获?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    设计能够成功唤醒。

    示波器捕获来捕获时钟线。

    谢谢。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:


    我无法使用示波器捕获任何时钟数据、因为我无法与 bqStudio 建立任何通信。
    由于时钟线卡在0.5V 的低电平、bqStudio 无法自动检测 bq40z50-R2、因此在时钟线上没有任何价值。

    选择合适的目标器件会打开 bqStudio、但会出现"No Acknowledge from Device (器件未确认)"错误。

    旧的 EV2300运行正常、因此我现在将继续该操作。
    我想知道 EV2400是否存在与通过 SMB 进行的通信相关的任何已知问题。

    在 i2c 线路上一切似乎都很好。

    此外、EV2400模块已更新为最新固件(版本0.32)。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony:

    我认为这个问题可能是由将电池组反向连接到 EV2400引起的。

    电池组具有一个100欧姆 ID 电阻器、在其引脚排列上以 PACK-为基准。

    如果反向连接、它会将该电阻器置于 EV2400的时钟线上。

    您是否认为这可能会导致 时钟线损坏、继而使无法与 bqStudio 进行通信?

    合理的告诉我。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当您连接 EV2300并使其正常工作时、电池组是否仍然进行了反向连接?

     连接到时钟线的100欧姆电阻器上通常传递什么电压?

    如果电压足够高、我认为这可能会导致问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺