请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 主题中讨论的其他器件: BQ28Z610
您好、先生/女士:
请参阅我们的日志文件。
关于 Cellcurr1和 Cellcurr2、我们有一个问题。
我看到 BQ28z610-R1只有一个电流测量输入、而且我们的电池为串联类型、 Cellcurr1和 Cellcurr2 valuse 为何不同?
您能为我们解释一下吗?
期待您的反馈。
非常感谢。
e2e.ti.com/.../cell-imbalance-test-small-than-100mV_5F00_20cycle-_2800_20231031_2900_.xlsx