This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A 泄漏电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292985/bq78350-r1a-bq78350-r1a-leakage-current

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76930

您好

在采用 BQ78350-R1A+BQ76930的客户设计中、校准后仍有泄漏电流。
按下 DISP 按钮后、 LED 指示灯持续 闪烁、似乎处于平衡状态。
LED 原理图如下所示:
下图显示了电池电压。 发现电压每1S 下降和上升一次、时间为100mS。
屏幕如下所示:
请帮助检查原理图和 gg 文件。
请帮助检查它。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    LED 是否消耗电流并非未知。 我看到 LED 路径上有一个100欧姆的电阻器、下面的 EVM 原理图请参见。 100欧姆可能是限流器、但会耗散功率。  
      

    可以做的是将 Deadband 增加到50mA。 这将通知电量监测计在电流小于50mA 时报告0mA。 它没有监测效应、因为库仑计数将重置、正如我看到电流 变为正电流和负电流、因此累积电荷会抵消。  

    校准 电流死区 死区 3 mA u 1 792 3 0 255 DDD X+0 X     mA 0x03


    此致、
    何塞·库索