This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:如何理解使能输入阈值?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPSM82903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292646/tps82130-how-to-understand-enable-input-threshold

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPSM82903

尊敬的朋友:

我的应用需要在功率斜升期间使 TPS82130的导通电压正好为4.5V、并且必须在输入电压<= 4V 之前持续关断。  这似乎是通过连接电阻分压器轻松完成的工作。  但是、在查看数据表上的 Enable 输入阈值时、我有点失落。   

数据表中说明:典型的逻辑高电平输入为0.65V、而最小逻辑高电平输入为0.9V。   

我不知道如何理解此类数据、 在正态分布中、最小值应始终小于典型值。  这是我的理解。

 TPS82150SILR 也是如此。

请帮助澄清一下。

谢谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、在应用设计时、需要 将最小 EN 值设置为高于0.9V、这可确保启用所有器件、并将低阈值设置为低于0.3V、以确保所有器件都可以禁用。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,裕昌

    谢谢你的答复。

    如果我使用0.9V 和4.5V 来选择用于 EN 输入逻辑高电平的电阻分压器网络 、例如15K 和60K 欧姆、那么当 Vin=3.9V 时、将导致 EN = 0.78V、这高于典型的0.65V 逻辑高阈值、并违反了我的设计要求。

    要求是在输入电压<=4V 时使 TPS82130保持关闭状态、该要求仅允许 TPS82130从输入电压=4.5V 开始工作。

    请说明如何选择电阻网络以满足设计要求。

    谢谢

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、如果 需要4.5V 启用和4V 禁用、TPS82130似乎无法支持。

    一种选择是、如果应用 Vin 较高、例如高于12V、则它可以涵盖两个高低 EN 阈值。

    我想您可能会看到 TPSM82903、它的 EN 值阈值更接近,

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Tony