This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:负母线升压5Vin 和-10Vout @ 3Amp

Guru**** 2815145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, LMZ14203H, TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293278/tpsm63606-negative-busck-boost-5vin-and--10vout-3amp

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件: LMZ14203HTLVM13630

您好!

1) TPSM63606可用作负降压/升压、并符合 数据表 规格的5Vin、-10Vout @ 3A 要求。 请确认我的理解是否正确  

 

2)  LMZ14203H 和 TLVM13630是否可用作 5V 输入电压、-10V 输出电压@ 3A 应用的负降压升压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    大多数降压转换器都可以作为 IBB 运行、但需谨慎考虑。 将降压稳压器用作 IBB 应用时、我会考虑检查器件的绝对最大电压和峰值电流额定值是否可以承受 IBB 操作。  

    我已经链接了一些资源、这些资源将帮助指导您使用这些参数进行 IBB 设计。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva856

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva458

    此致、

    亨利