This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:使用 Excel 工具校准 NTC 温度感应网络

Guru**** 2390220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290720/bq51013b-calibrating-ntc-temperature-sense-network-using-excel-tool

器件型号:BQ51013B

您好!

我是一名软件工程师、所以当涉及到硬件时、请原谅我的天真。 A 正在尝试验证连接到 TS/CTRL 引脚的 NTC 网络的校准情况、因为我认为这可能会导致我们的器件意外停止充电。 我要验证 R1和 R3的值。 详细信息如下:

热敏电阻器件型号: ERT-J0EG103JA

热敏电阻数据表: https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AUA0000/AUA0000C8.pdf

β 常数= 3380

标称电阻(R0)= 10k Ω

标称温度(T0)= 25°C (298.15开尔文)

电流电路:

我熟悉数据表第 8.3.13节"温度检测电阻网络(TS)"中的热敏电阻公式。

我已经阅读了 无线电源 RX 的[FAQ]原理图检查清单、其中已将我链接到以下 NTC 校准工具: https://www.ti.com/tool/download/SLUC629

我已经在工具中的选项卡"Solplate_for R1和 R3"上执行了所有步骤、直到第 5步指出"检查 R1是否为 R1_Initial "。

问题1:  该工具中的步骤5的含义是什么?R1_INITIAL 是什么、它是如何定义的?

问题2: 在工具中 R1_INITIAL 是否应等于计算出的 R1? 如果不是、我该怎么办?

问题3:  当我更改 THOT 或 TCOLD 并单击解决时、R1为什么永远不会更改?

问题4:  如果用手工求解、当使用数据表中定义的等式时、如何定义%VHOT 和%VCOLD?

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克·赫

    利 我正在检查您的问题。 您要的工作温度范围是多少?THOT 和 TCOLD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill!

    我计划通过以下方式开始测试:

    Tcold = 0C

    THOT = 50C

    但是、我想知道如何使用此工具自行派生 R1和 R3、因为我们可能需要在测试后调优。 我们的热敏电阻网络位于 PCB 上靠近 BQ51013B IC 和元件的位置、因此它们会发热、我们需要考虑这一点。

    编辑 :我还想根据原理图中所示的电流电阻值推算 THOT 和 TCOLD,以便在更改任何内容之前验证当前设计。

    谢谢。

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克·赫

     

    利 更新-- SLUC629工具用于 BQ5105XB --热设置在05XB 和013B 之间不同--参见后文 您可以使用更高 B 的 NTC 吗?
    Unknown 说:
    该工具中步骤5的含义是什么?r1_initial 是什么?如何定义的?
    这是一个迹象、表明它无法解决高温条件、持续给出200欧姆电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我将检查一下我们是否可以更改热敏电阻。 您是如何确定 R1=400和 R3=500K 会导致0C/65C 的? 您在 Excel 工具中输入了什么值来获取该输出?

    当尝试求解数据表中的方程组时、我不明白您是如何选择%VHOT 和%VCOLD 的。 我得到%VHOT /%VCOLD 是在 TS/CTRL 引脚测得的 V_TSB (2.2V)百分比、它们将分别达到 VHOT 和 VCOLD 阈值、我只是不明白如何选择%VHOT 和%VCOLD。 我知道如何在任何温度下查找 R_NTC_HOT 和 R_NTC_COLD。

    根据上面屏幕截图中数据表的示例、如何 选择 %VHOT 和%VCOLD? 一旦我选择这些、我就可以轻松地求解 R3和 R1 (两个公式、其中两个公式有两个未知数)。

    编辑:  当我将数据表中的示例插入 Excel 工具时、R1和 R3的输出与上面的屏幕截图不匹配。 我做错了什么?

    谢谢。

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我已经阅读了 无线电源 RX 的[FAQ]原理图检查清单、其中将我链接到了以下 NTC 校准工具: https://www.ti.com/tool/download/SLUC629

    Bill J --问题在于 SLUC629是 BQ5105XB NTC。

    BQ51013B  %Vhot = 19.6%  并且  %Vcold = 58.7%   

    BQ5105XB  %Vhot = 13.1%  并且  %Vcold = 58.7%   

    输入电压:

    BQ51013B  Vhot = 0.4312V 、  Vcold = 1.2914V   

    BQ5105XB  Vhot = 0.2882V 和  Vcold = 1.2914V   

    对于您的应用0C 到50C -- R1 =735欧姆,R3 =1.5M 欧姆(打开可能起作用)

    根据上面屏幕截图中数据表的示例、如何 选择 %VHOT 和%VCOLD? 一旦我选择这些、我就可以轻松地求解 R3和 R1 (两个公式、其中两个公式有两个未知数)。

    [/报价]

    帐单 J --%VHOT 和%VCOLD 是固定值。  

    对于 BQ51013B:

    热-- 2.2V 或0.4312V 的19.6%

    冷-- 2.2V 或1.2914V 的58.7%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、VHOT 和 VCOLD 是恒定的、这更有意义。 我现在看到 数据表第7.5节"电气特性"中列出的这些值。 数据表示例指出这些值是"选定的"值、这令人困惑。 明白了。

    不存在适用于 BQ51013B 的 Excel 工具?  无线电源 RX [FAQ]原理图检查清单 指出、该常见问题解答适用于 BQ51013B、第7项链接到了 SLUC629、这让我认为它会起作用。 如果某个工具不存在、您能否简单地修改 SLUC629中的%VCOLD 和%VHOT 以支持 BQ51013B? 这看起来可能是另一个输入参数。

    电子数据交换 T:  我修改了 Vhot %标量器并插入了数据表示例值、现在工具正在输出正确匹配的 R1和 R3值、如下所示。

    这样做是否安全、并且如果我修改 Vhot 值以匹配 BQ51013B、该工具是否能够正常工作? (在 红色 ,单元 H25)

    编辑#2:  Excel 工具中的 R1_Initial 仍显示为10000。 第5步指出"检查是否 R1=R1_initial"没有意义、因为这些值仍然不相等。 我没有得到 R1_initial 的点、它意味着什么、或者它有什么作用?

    谢谢。

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克·赫

     

     

     

    是否没有适用于 BQ51013B 的 Excel 工具? [常见问题解答]无线电源 RX 原理图检查清单指出该常见问题解答适用于 BQ51013B、项目7链接至 SLUC629
    Bill J -我已更新常见问题解答以指出 BQ5105XB 与 BQ51013B。
    如果工具不存在,您可以简单地修改 SLUC629中的%VCOLD 和%VHOT 以支持 BQ51013B 吗?
    Bill J -无 BQ51013B 工具。 是的、可以更改%VHOT 以适应 BQ51013B。
    这样做是否安全?如果我修改了 Vhot 值以匹配 BQ51013B,该工具是否能够正常工作? (在 红色 ,单元格 H25)
    Bill J -是的、这将起作用。
    我没有得到 r1_initial 的要点,它意味着什么,或者它做什么?
    Bill J --仍在研究这一个,但没有找到它的用途。 怀疑早期版本中保留了此单元格而不需要。