This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:自动重试行为与数据表不一致

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292885/tps25982-auto-retry-behaviour-not-consistent-with-datasheet

器件型号:TPS25982

您好!

我正在测试 TPS259827O、并已将自动量程引脚配置为如下所示:

- RETRY_DLY 打开

- nRetry 打开

如数据表中所述、我希望器件在过流响应期间以最短延迟重试4次、而不是闭锁。

相反、器件似乎肯定会重试。 当在 RETRY_DLY 引脚上连接电容器时、行为符合预期(具有有限延迟的4次重试)。

该图显示了 Vin=15V、Rload=10 Ω、R_ILIM=1600 Ω、NRetry 开路、RETRY_DLY 开路时的输出行为。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    由于器件架构、在某些情况下、它可能会无限重试。 建议使用小电容器、如您尝试进行4次重试一样。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢