This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710DR:输出电压不受控制

Guru**** 1421560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292493/ucc28710dr-output-voltage-out-of-control

主题中讨论的其他器件:UCC28710

大家好、

我们 在产品上采用了 UCC28710DR、它已经实现了量产、没有问题。 但最近、我们在 PWA 功能测试期间发现了一些问题。 输出电压超出控制范围。 详细信息请见下文。

设计规格:

说明 最小值   典型   最大值 单位
RMS 输入电压 85 230 265 V
输出电压 28 30 32 V
输出纹波电压     0.13 V
输出负载阶跃
10%至60%、60%至10%
28   32 V
输出电流     0.735 A
开关频率     70000 Hz
满载效率典型值 0.87     %

原理图:

现象和问题:

1.在大规模生产的过程中,一些 PWA 的 Vbus 电压失控,在245Vac 电源下高达70Vdc (设置为32Vdc ), 70Vdc Vbus 会在额定负载(如20W)后下降

2.当电源电压为110V 交流到240V 交流时 Vbus 电压正常  

3.我们检查了 R33、R34和 R31的组件,没有问题   

4.我们怀疑变压器的反馈绕组有一些问题,比如参数的较大变化

 5.您能否就这个问题发表一些意见? 哪个组件存在潜在风险?

谢谢

吴少辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaohui Wu:

    感谢您对 UCC28710提出查询。

    在我评论具体内容之前、您能否提供变压器的详细信息(匝数比和初级电感)以验证原理图并了解可能会触发此问题的原因? 这可能会有很多问题、例如辅助绕组波形(及其与 Vs 引脚相连的方式)、缓冲器电路等。  

    此致、

    哈里什