This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:组件故障/熔断、没有输出

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287795/tps25940-q1-component-failing-fusing-there-is-no-output

器件型号:TPS25940-Q1

使用该组件时、我们会用到它。 我想知道、在什么情况下电子保险丝会失效。 因为输入电压为 13.6V 标称值、电流为2A 峰值。 请查看随附的图片以供参考。 使用数小时后、该组件出现故障(无输出)、我们更换了该组件、设备开始工作。 目前已有4个器件出现故障。 在我们下个月将要生产的时候,这种情况是如此可怕。 请帮助尽快解决此问题。

此致

Anish。 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    请分享原理图和布局以供查看。 未附加图像、请重新附加。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的快速响应。 忘记附加图像。

    它是一个6层 PCB。 以下是单个图层图像的图像。

      L1:顶部

      L2:GND

      L3:信号-1

     L4:信号-2

     L5:电源  

     L6:底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    很抱歉忘记提及 IC 的位置。
    请检查下图。



    此致

    Anish。 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    正在等待您的回复。

    此致

    阿尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    损坏是否具有破坏性?

    您能否提供有关哪个器件发生故障的测试条件的更多详细信息?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:


    损坏是否具有破坏性?

    回答:否。 未观察到物理损坏。

    我们在汽车仪表组中使用此系统、我怀疑是否有任何负瞬变会损坏电子保险丝?

    由于我们尝试在这种情况下使器件发生过压故障、因此器件会发生短路。

    但在当前情况下、它是开路(无输出)。

    提供建议/怀疑、以确定电子保险丝故障(开路)的根本原因。

    此致

    阿尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们的团队正试图使系统发生故障、当热插拔时、电子保险丝会发生故障。

    某些内部电路出现故障。 下降至4至5V、然后下降时的稳定时间。

    此致

    阿尼什·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    在热插拔 VIN 期间、会过冲超过 VIN 引脚的绝对最大额定值并损坏器件。 我建议您至少在 VIN 处使用 TVS 二极管来将电压钳制在安全水平。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    根据共享原理图、在扼流圈之前有一个 TVS 二极管、我认为这已经足够了、否则请告知我、我们将在电子保险丝之前添加 TVS。


    还有一个问题想问、就像我们在驱动 TFT 显示屏、其电压约为22V、我们在使用背光驱动器(12v 至22v 升压)。 它是否会对电子保险丝产生任何影响。

    此致

    ANSIH M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    建议靠近器件放置 TVS。  您意味着电子保险丝的输入电压可以高达22V?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    否、电子保险丝的 VIN 将仅上升至13.6V。

    此致
    ANISH M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    没关系。

    此致

    G·库纳尔