This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:Flybuck 转换器占空比要求

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291314/lm5160-q1-flybuck-converter-duty-cycle-requirement

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160LMR36520

我想使用 LM5160设计 Flybuck 转换器。

应用手册"使用 LMR36520设计隔离式降压(Fly-BuckTM)转换器"中建议占空比为50%。

您能告诉我设计50%以上产品发生了什么情况吗?  该器件将检测到负电流是否未超过 IC 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    感谢您的提问。 设计超过50%的占空比将 导致更多的负电流峰值、从而使您面临影响器件调节的更大风险。 只要占空比不产生以下公式:

    不会导致违反以下规则:

    您应该没问题。 假设这些是理论公式、而实际变压器/电感器受到漏电感的影响、可能需要更长的关断时间才能使器件正确调节。 因此、在所用变压器具有较大漏电感的情况下、坚持在50%左右的占空比有助于提供足够的空间。 话虽如此、减小漏电感确实可以提高占空比的灵活性、但 TI 建议仍是将器件保持在安全范围内、以免将 Ipri_negpk 太大。

    谢谢!
    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Joshua Austria,

    因此、之所以设置50%限值、不仅是为了防止超过 Ipri_negpk 规格、而且是为了防止电感器电流过高、导致饱和、甚至导致不必要的传导和辐射干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    这主要是为了防止超过 Ipri_negpk、因为占空比和电感器泄漏都会导致这种情况。 限制占空比可在漏电感较高的情况下提供更多的灵活性、反之亦然。 因此、将占空比限制为50%符合客户的最大利益、从而确保高占空比和高漏电感不会导致器件达到负电流限值。

    谢谢!

    约书亚奥地利