This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:LMZ35003LKGR 的 ESD 等级

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291319/lmz35003-esd-ratings-of-lmz35003rkgr

器件型号:LMZ35003

  LMZ35003的 HBM 和 CDM 的 ESD 等级是多少? 我在数据表中找不到规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    我是筑岛公规。 与 Ikeno-San 合作。

    我了解 LMZ35003的 ESD 等级如下。

    但它似乎不是按照 V (ESD)编写的。 (后面是针对其他器件的字符)您能告诉我 LMZ53200的相似字符吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    可以支持我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,筑地岛-圣,  

    让我向团队核实一下。 我将在 PST 11月17日星期五结束时返回。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,筑地岛-圣,  

    团队确认 HBM ESD 为500V。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    CDM ESD 电压怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,筑地岛-圣,  

    CDM ESD 也是500V。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫