This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:波特图、TI PSpice

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290364/lm3481-bode-plot-pspice-for-ti

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好、

 

我想在 PSpice for TI 中使用 LM3481平均模型来获取波特图、如 该 E2E 所示。 我计划在 SEPIC 配置中具有2.5V~15V 范围的 DAC 可编程输出。

在 Vout=15V 或8.75V 的情况下、它可以按预期工作。 但当我在 Vout=2.5V 设置下检查 COMP 上的偏置电压时、它显示为负值。 该模型是否具有 Vout 限制? 如果有、您能否共享可接受的最小 Vout 值?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    感谢您的联系。
    我已经计算出占空比为 Vin=5V、Vout=2.5V、它大约为0.39、所以不高于最大占空比。

    当我了解了其他可能的原因后、我会马上回复给您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    非常感谢您的耐心。
    我认为这个平均模型仿真的问题在于拓扑。
    LM3481 avg 模型是为升压拓扑构建的。 如果我正确阅读了您的描述、您就是在构建 SEPIC 设计。
    如果该计算适用于 SEPIC、则该升压平均值模型可能无法提供准确的仿真数据。

    遗憾的是、我们没有适用于 SEPIC 设计的 PSpice 均值模型。

    很抱歉给您带来不便。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    非常感谢您的检查。 是的、我将构建 SEPIC 设计。

    我也在 LM5155-Q1DSS_AVG 模型中观察到类似现象。 您是否碰巧知道 LM5155-Q1DSS_AVG 是否针对升压拓扑构建?

    此致、

    黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    我们的 PSpice 均值模型的默认 testbench 始终采用升压拓扑。
    LM5155也是如此。

    但是、对于 LM5155、我们可以使用计算工具根据设计参数计算波特图。
    该快速入门计算器也适用于 SEPIC 拓扑:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR481

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    在 LM5155上理解。 再次感谢您的支持。

    此致、

    黑海市