This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:适用于5V、7.4V 和12V、电流容量为20A 的降压转换器设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5148, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287594/lm5116-buck-convertor-design-for-5v-7-4v-and-12v-with-20a-current-capacity

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5148LM5149

您好!

我已经访问了随附的链接 https://www.ti.com/tool/PMP7282#tech-docs

我们需要设计一个降压转换器、该转换器需要生成不同的输出电压、包括5V、7.4V 和12V、每个转换器都能够单独处理高达20A 的电流。 LM5116是否适合该应用? 请确认。

此致、

纳特桑公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Natesan  

    我们开始推出新型的类似产品。 请考虑这些新产品。  
    •LM5148具有超低 IQ 和 DRSS 的80V 同步降压控制器
    •具有超低 IQ 和 AEF 的 LM5149 80-V 同步降压控制器

    LM5116采用"仿真电流模式"、需要根据 VOUT 调节目标调整斜坡量。 如果需要三个不同的 VOUT 调节目标、最好使用具有固定斜坡补偿量的"峰值电流模式"器件。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    由于我们已经使用 LM5116设计和测试了性能、因此我们想在 PCB 的第二个修订版中使用相同的控制器。

    我们在设计中发现了一些问题、例如热关断或过流触发等。 我们希望您在下一次修订中提供指导、以纠正这些问题。 我们计划在每个电压部分的较高侧和低侧分别使用3个 MOSFET、以避免单个 MOSFET 加载。 您能帮助我们找到适合我们应用的 MOSFET 吗? 我们考虑使用 Infineon 的 Optimos 6。 部件号: ISC030N10NM。 请确认。

    此致、

    纳特桑公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Natesan  

    这是我发现的。  https://www.digikey.com/short/nt57nn4t。 我假设您需要100V MOSFET。 开关频率为50kHz。 每相总共使用6个 MOSFET。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、在为我们的设计选择合适的电容器时、我们需要您的帮助。 您能否向我推荐一个 ESR 值较低且适合我们应用的电容器类型?

    此致、

    纳特桑公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Natesan

    这是我找到的 https://www.digikey.com/short/r1jmjdm4 .

    - EL