This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:上电序列

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291956/tps546d24a-power-on-sequence

器件型号:TPS546D24A

您好!

TPS546D24A 是否需要 PVIN、AVIN、VDD5和 EN 引脚的上电序列? 在本例中、同时为 PVIN 和 AVIN 引脚提供了+3.3V 电压、并分别为 VDD5引脚施加+5V 电压。 此电源连接与数据表的图7-4非常相似。

我的序列是、首先打开+3.3V、然后上升+5V、最后启用 EN 引脚。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 是否需要 PVIN、AVIN、VDD5和 EN 引脚上电序列? [/报价]

    TPS546x24A 的设计目标是在其3个电源引脚和使能引脚中支持广泛的加电定序。

    以任何顺序施加 EN/UVLO、AVIN、PVIN 和 VDD5电源。  在所有上电要求(PVIN > VIN_ON、AVIN > UVLO、VDD5 > UVLO_Switching 以及 EN/UVLO > ENTHRESHOLD)之前、输出将不会启用。

    如果向 VDD5提供了外部5V 电压、则应由连接到相同5V 电源的其他器件对其进行过载保护、如果该电源可能低于 AVIN 输入电压、则应防止该电源对其施加反向偏置负载。

    注意: 如果 SYNC 将用于驱动外部电荷泵、例如 通过单一3.3V 输入电源为 TPS546D24A 器件系列供电(修订版 A)中的图示 (https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa03)应通过对 ADRSEL 引脚进行编程来选择 SYNC_CONFIG = SYNC_OUT、因为 SYNC 引脚在启用转换之前不会在自动检测中生成输出、并且在 VDD5 > 4V 之前不会启用转换。

    我的序列是,首先打开+3.3V,然后上升+5V,EN 引脚最终启用。

    该时序控制非常适合 TPS546D24A 运行、只需确保当 VDD5 = 3.3V 时、连接到5V 的任何其他器件在 VDD5上产生的负载不会超过100mA。

    [/quote]