This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086-MIL:原理图审阅和放大器;输出电压1.25V

Guru**** 2389510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086-MIL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289203/lm1086-mil-schematic-review-output-voltage-1-25-v

器件型号:LM1086-MIL

您好!

客户需要 LM1086-MIL 的3.3V 和1.25V 输出电压。

LM1086-ADJ 的最小输出电压 为1.25V。

使用1.25V 输出电压时是否存在问题?

请查看两个输出电压的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    对于1.25V 输出、只要在额定电流(3A)和余量范围内运行、就不会出现任何问题。

    我将返回给您进行原理图审阅。

    此致、

    鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    要使用1.25V 输出选项、ADJ 引脚需要接地。 在绘制原理图的方式中、已针对 VOUT (标称值)= 1.28V 配置了器件。  

    CE1和 CE3铝电解电容器是吗? 我只是想确保将会满足 ESR 要求。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick。

    CE1、CE3:铝电解电容器

    但它在新的原理图中更改了。

    47uF: 铝电解电容器

    22uF : MLCC

    请回顾新原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    MLCC 是输出端的问题。 输入和输出电容器需要 MLCC 本身无法提供的大量 ESR。 如果添加一个串联电阻器来人为地提供 ESR、它们可以在输出端使用 MLCC、但鉴于目前的情况、该器件可能会不稳定。  

    除此之外、原理图看起来很好。  

    此致、

    尼克