This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201EVAL:在空载、负载和线路调节期间、LMZ14201 EVL 板不会测量15V 输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292763/lmz14201eval-lmz14201-evl-board-not-measuring-15v-output-during-no-load-load-and-line-regulation

器件型号:LMZ14201EVAL
主题中讨论的其他器件:LMZ14201

您好!

我们目前正在使用 LMZ14201 IC 设计转换器电路、Vin=24V、Vout=15V、最大负载<1A (IC 支持高达1A)、启动时间为0.5ms、考虑 Css=4.7nF

首先、我们尝试了使用 TI 网站 https://www.ti.com/product/LMZ14201H#design-development 上提供的仿真包

不过、在 RFBT = 34K 时、RBBB = 1.91K 以生成 Vout = 15V、考虑 Cout = 2x 10uF、我们在线路调节(18V 至24V)期间读取 Vout = 14.73V 至14.89V、启动时间为2.2ms

此外、还对 EVL 板尝试相同方法、但在低负载(0.1A 至0.3A)期间的 Vout 测量值为16V、在最大负载(0.7A - 1A)时 Vout =~15.3V  

Q1:该 IC 是否能够将输出电压转换为接近 Vin 的电压(在上述情况下为24V 到15V)。

连接仿真电路和结果 以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,  

    感谢您分享示波器截图和原理图。 根据数据表、 LMZ14201设置为在6V 至42V 的输入电压和0.6V 至6V 的输出电压下工作。TI 不保证也不建议在15V 的 VOUT 下工作。 为了方便起见、我提供了数据表链接和快照。

    谢谢!

    约书亚奥地利