This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:PMIC 和 AM64之间的 I2C 连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292475/tps65219-i2c-connection-between-pmic-and-am64

器件型号:TPS65219

您好!

我不确定应该在哪个论坛中发布、但我的客户对 TPS6521904和 AM64x 连接有一些问题。

您好!

 

我的客户正在使用 AM64x 并采用 TPS6521904设计原型。
然后他们有几个问题。
 

1.
根据 SLVAFE9应用手册、AM64x 的 I2C0_SCL/SDA 连接到 TPS6521904的 SCL/SDA。
应用手册中说明 I2C (或 VSEL_SD 引脚)用于改变 SD 卡电压的 LDO1。
SPRACU5应用手册还指出、如果使用 TI 提供的 S/W、则 I2C0必须连接到 PMIC。
I2C 端口是否仅用于 LDO1电压?  

我的客户希望将 I2C0引脚用于其他用途。
然后、他们想知道如果不需要更改默认设置、是否必须将此 I2C0_SCL/SDA 连接到 PMIC。
连接是否绝对必需?

2.

除了 I2C0端口外、2GPIO 端口还连接到 VSEL/VSEL_DDR 和 MODE/STBY。
这2个 GPIO 是否也是绝对必需的?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    感谢您的联系。 请在下方查找我的反馈、如果您有任何问题、请告诉我们。

    • 该 TPS65219 04 NVM 配置为通过 VSEL_SD 引脚控制 LDO1的输出电压。 以下是极性:
      • VSEL_SD 引脚高电平、LDO1=3.3V (需要 为 PVIN_LDO1提供3.3V 的电压)
      • VSEL_SD 引脚低电平、LDO1=1.8V

    • 客户将需要 I2C 通信来读取中断寄存器、在 PMIC 故障解决后清除"W1C"寄存器字段、触发冷复位(如果需要)以及通过软件触发 OFF 请求。 我建议向处理器论坛提交 E2E、以获取有关 AM64软件/SDK 和可能需要 I2C 通信的关键场景的更多信息。

    • 该 TPS65219 04 NVM 具有 MODE/STBY 引脚、可选择自动 PFM (引脚状态=低电平)和强制 PWM (引脚状态=高电平)之间的切换模式。 客户可以通过外部上拉或下拉电阻来选择开关节点、而无需将此引脚连接到处理器。

    • VSEL_SD 引脚的连接将取决于他们计划如何使用 LDO1。 如果客户在运行期间不需要切换该电源轨上的电压、则它们可能只有外部上拉或下拉电阻、而无需 将引脚连接到 AM64处理器。 需要在 LDO1导通之前设置 VSEL_SD 引脚的状态。  

    谢谢。

    布伦达