This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:UC1825B 的前沿消隐(LEB)计算

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286474/uc1825-leading-edge-blanking-leb-calculation-for-uc1825b

器件型号:UC1825

您好!  

对于 UC1825BJ、我希望确认的 t_LEB 的公式是 T1还是 T2、如下图所示。 数据表显示它是针对 LEB 周期的、那实际上是一个周期(T2)还是 LEB 导通时间(T1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ILIM < 1.2V、LEB 仅在"1"范围内、则"1" IC 范围内的斜坡上存在的噪声不会响应。 如果 ILIM >= 1.2V、则将触发电流限制比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!  

    感谢您的澄清。  

    我有一个关于 LEB 和电流限制保护的后续问题。

    当满足电流限制保护要求的1V< ILIM<1.2V  时:当 LEB 为高电平时 PWM 输出为高电平、当 LEB 为低电平时 PWM 输出为低电平。 当 PWM 输出达到电流限制保护阈值时、它将保持低电平多长时间? 我的假设是、他的电流限制保护功能在每个 LEB 周期都会复位。 但是、在对我的电路板进行测量时、它有时会跳过几个周期(请参阅下面的捕获)。 不确定原因、我已验证 ILIM、它远小于1.2V、大约为~960mV。

    此外、我们如何更改 PWM 输出 A 和 PWM 输出 B 之间的相位偏移?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 RT CT 看起来不稳定、因为您看到两个脉冲之间的距离在变化。 为什么频率不稳定? 是因为您使用 RT CT 生成 ILIM -您是如何生成 ILIM 的。 首先是使频率稳定、但您的噪声似乎会随情况的变化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CLK/LEB 表示频率稳定。 因此、我不认为 RT CT 有问题。  

    我一直在大声疾呼为什么 OUTA 和 OUTB 跳过每几个周期。 当 ILIM 达到~1V 但小于1.2V 时、电流限制保护开始生效、这可能是导致 OUTA/OUTB 周期发生变化的原因。 但是、数据表并未指示在这种情况下 PWM 将跳过几个周期。 我知道过流保护可以实现这一点(请参阅下面的捕捉)、但我的 ILIM 保持远低于1.2V。  

    我可以向您发送 ILIM 设置的原理图。 向您发送私人消息的好方法是什么?

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供测试电路供您查看?

    如何确保 RT 和 CT 稳定? RT CT 不是 CLK。  您还可以将 RT 或 CT 波形和 CLK 波形添加到下面、以了解这些波形的外观。 此外、如何实现斜坡、如何配置放大器?

    以下是如何获得的? 它看起来低于正常值-只跳过一个周期、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出这些问题。  

    我想脱机、以便能够更加详细地介绍电路设置。  

    以下是我对您的问题的一些看法:  

    RT&CT、RAM 和放大器不应影响 PWM OUTA 和 OUTB 的周期计数。 它应该只影响开关频率和斜升时间(见下面的方框图)。  

    对于下面的图片、它看起来像是随机跳过一个或多个周期的 PWM OUTA 和 OUTB。 我假设这是由 ILIM 电流限制或过流保护导致的。 我最好的猜测是由于 ILIM 电流限制、因为我的 ILIM 峰值接近1V;但是、如果 ILIM 电流限制打开、则不应跳过任何周期?

    换句话说、我要问您的问题:在什么情况下 PWM IC 会跳过类似这样的 PWM 周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要展示 CLK/LEB 以确保 RT CT 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够展示您的电路/ IC 执行下面的操作? 然后添加 ILIM 以查看到底发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下面的这个例子中、您需要与 ILIM、CLK/LEB、SS 一起捕获波形来找出。 PWM 脉冲的间隔不相同、这可能源于脉冲跳跃、但也可能源于频率不稳定。 或 SS 出现问题。 您需要勾选以排除。 在 ILIM 不超过1V 的情况下、IC 是否能按预期工作? 如果您可以确认电压约为1V、则会触发 ILIM、这将是一个不符合数据表的问题。 然后、您需要触发返回过程以询问 FA -我想这应该是您完成上述操作以确认一切正常后的最后一步、但只有 ILIM 导致问题、而 ILIM 未达到其阈值。  

    -------------------------------------------------------

    "对于下面的图片;它看起来像 PWM OUTA 和 OUTB 随机跳过一个或多个周期。 我假设这是由 ILIM 电流限制或过流保护导致的。 我最好的猜测是由于 ILIM 电流限制、因为我的 ILIM 峰值接近1V;但是、如果 ILIM 电流限制打开、则不应跳过任何周期?

    "换句话说、我要问您的是:在什么情况下 PWM IC 会跳过这样的 PWM 周期? "

    "

      "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我关闭此线程是因为有很长一段时间没有进行通信。 如果需要、可以重新打开或创建新的。