This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177如何工作?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291997/lm5177-how-the-lm5177-work

器件型号:LM5177

大家好、

TI 的4开关 H 型降压/升压控制 IC LM5177、如果电路以升压模式运行、如何保持降压的上部开关开启?

测量波形降压时、下部开关关闭、上部开关打开。
如果使用电荷泵、必须接通下部开关才能为电容器充电、但测量的波形并未接通。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的联系。 如果您查看我们的文档 "4开关降压/升压功率级的基本计算"、您可以找到以下图:

    然后、通过保持某些开关打开/闭合、以及切换其他开关来实现"传统"SMPS 模式。  

    如果器件处于降压模式、则 SW2保持闭合状态、SW4保持断开状态、SW1和 SW3进行开关、类似于同步降压转换器。
    如果器件处于升压模式、则 SW1保持闭合状态、SW3保持断开状态、SW2和 SW4进行开关、类似于同步升压转换器。

    谢谢、此致、
    布赖恩