This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:请帮助评估一个 LM5122的输出功率能力

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291984/lm5122-please-help-to-evaluate-output-power-capability-on-one-lm5122

器件型号:LM5122

您好!

您能 帮助评估一个 LM5122的最大输出功率能力吗:

输入电压范围为7.0V-18V、输出电压为24V、输出功率为240W+

如果客户只能使用一个 LM5122、您能帮助评估上述条件吗?

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    感谢您的联系。 由于 LM5122没有集成开关、因此这取决于 所选的 MOSFET。
    如果将所需参数输入 Webench、则可立即获得效率为96.3%、最大占空比为73.47%的工作电路。
    根据这些数据、只有一个 LM5122可以执行此操作。  

    谢谢、此致、
    布赖恩